This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:器件睡眠状态期间的电流消耗更高

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949467/tps62840-higher-current-consumption-during-device-s-sleep-state

器件型号:TPS62840

我在我的低功耗设计中使用 TPS62840。 我的器件的休眠电流有问题。 在之前的设计中、电流消耗约为6uA。 在我的当前设计中、它大约为35-50uA。 我正在尝试解决此问题。 我根据数据表建议进行了设计、并包含原理图的快照:

我还尝试分析器件在睡眠状态下的电流。 我正在附加 CSVe2e.ti.com/.../20201019_5F00_150121.csv 文件。 在稳定在大约50uA 之前、情况似乎逐渐恶化。 我想知道是什么导致了这个问题。 期待您对这个问题的看法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    只需确认即可。 输出电压为3.3V、对吧? 进行测试时、Vin 是什么?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 输出电压为3.3V。 VIN 为3.4V

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    感谢您提供信息。

    首先、原理图看起来不错。 为了进一步了解该问题、我需要如下所示的其他信息。  

    确保  MODE 引脚(引脚#3)短接至 GND (JP1)、以便器件在 PFM 模式下运行。

    2. 您能否断开连接 到 VBAT 和 VDD ( TPS62840除外)的电路的任何部分、然后重新测量器件的输入电流?

    请在 一个屏幕中提供 VIN、VOUT 和 SW 引脚电压的波形、并测量 SW 引脚的开关频率。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    只是一个软提醒。

    我之前查询的任何更新。

    确保  MODE 引脚(引脚#3)短接至 GND (JP1)、以便器件在 PFM 模式下运行。

    2. 您能否断开连接 到 VBAT 和 VDD ( TPS62840除外)的电路的任何部分、然后重新测量器件的输入电流?

    请在 一个屏幕中提供 VIN、VOUT 和 SW 引脚电压的波形、并测量 SW 引脚的开关频率。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 我的 MODE 引脚确实接地。 连接到 VIN 时、电流消耗甚至更高。  
    2. 您是说我应该断开连接到转换器的所有元件并测量空闲电流吗?
    3. 禁止事项有4通道范围。 我能否单独测量它们并将其发布在她的身上?

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    正常情况下、MODE 引脚连接到 GND、因此它在 PSM 模式下运行。

    是的、断开连接到 TPS62840的其他电路并测量输入电流。 可以单独提供波形。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我断开连接到 VBATT 和 VDD 的所有元件、则测得的电流为200nA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请关闭此 TT。 事实证明、设计中使用的无线射频存在某种固件问题。 当我们更新它时、休眠电流降至3uA。

    SAI