This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:UCC2897A 启动 SS 电平与放大器;延迟

Guru**** 2383940 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, PMP20878
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943773/ucc2897a-ucc2897a-startup-ss-level-delay

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件: PMP20878

大家好、

您能否验证 UCC2897A 启动 SS 引脚阈值是多少? 或者 SS 超过2.5V 后的开关导通延迟是多少?

数据表指出 SS 引脚的有效范围为2.5V 至4.5V、但实际上、我们测量的 UCC2897A 仅在 SS 引脚超过3V 后才开始开关、请参阅下面的波形。  

我们检查了 FB 引脚的初始电平是否为高电平、开关由 SS 引脚决定。 这将导致一个问题、即控制器将发出第一个占空比极高的脉冲、并导致输入电压因浪涌电流而下降。  

通道1:SS

通道2输出

通道3:FB

谢谢你。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wei-Hao!  

    感谢您的支持! 让我对我们的生产数据进行一些研究、下周就这个问题与您进行讨论。  

    我期待着很快就能讨论更多内容!  

    Aidan Davidson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wei-Hao!  

    感谢您的耐心等待。 通常、我们希望器件在2.5伏时开始开关、这会带来两种可能性。  

    1) 1)您能否验证在 SS 斜坡达到2.5伏时 VCC 是否超过 UVLO 阈值?  

    2) 2) 2)您能否尝试将电路板上的 UCC2897A 器件交换到我们的其中一个 UCC2897A EVM 电路板上? 这将有助于我们验证它不仅是故障器件问题。  

    谢谢!  

    Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、

    我们在参考设计 PMP20878上观察到同样的情况、VCC 电平在12V 时保持稳定。

    这可以在多个器件/电路板上看到这一点、结果是相同的。

    您能在 EVM 上验证这一点吗?

    谢谢。

    谢谢你。

    此致、

    Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wei-Hao!  

    我很高兴在自己的工作台上查看该内容。 为了确保我们从同一个基点开始:您如何测量它? 您是将 Vin 升高到所需的电压、还是升高?  

    最棒的  

    Aidan