This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521815:适用于 ADL-M 平台的 PMIC 解决方案

Guru**** 2379950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951459/tps6521815-pmic-solution-for-adl-m-platform

器件型号:TPS6521815

大家好、

您是否有 适用于 ADL-M 平台的 PMIC 解决方案?

此致。
杨菊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    菊花链、

    什么是 ADL-M

    您有电源树吗?

    例如:

    • VDD_CORE ~= 0.7-1.35V;2A
    • VDD_DDR = 1.2V、1.35V 或1.5V;1.5A
    • VIO_1V8 = 1.8V;_A
    • VIO_3V3 = 3.3V;_A

    这将有助于我们提出 PMIC 建议。

    有关 ADL-M 的更多信息也很有帮助、但电源树是更直接的方法。