This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:TPS2373;UCC2897

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS2373-4EVM-758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944809/tps2373-tps2373-ucc2897

器件型号:TPS2373

尊敬的 TI 支持:

我们有2个与 TPS2373相关的问题。

我们的应用使用下面显示的原理图。

我们发现、当您更改 AUX 输入电压时、转换器的输出电压取决于并不稳定。 例如、54V 输入产生8.4V 输出、48V 输入产生7.8V 输出。 这是预期的结果、如果不是我们需要解决的问题

2.我们发现使用 AUX 电源时、传导发射共模噪声变得非常高(高于 CISPR32限值、从~200kHz 开始。 请参阅随附的噪声报告)。 为了抑制传导噪声、我们被迫使用特殊的共模扼流圈。 当我们使用 PoE 运行时、噪声变得非常低(几乎为零)。 尊敬的支持人员、请查看原理图、并告知我们是否可以采取措施来消除传导干扰。

如果需要更多详细信息、我们随时为您服务。

BR

Andrey Marinov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否显示 APD 连接到的位置?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael

    由于错误、先前所附的原理图未完成。 请查找更新的图像。

    我们期待您的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的原理图。  

    直流/直流转换器预计不会出现 APD 输入电压变化。 它可能不稳定。 该设计的相位和增益裕度是多少?  

    此外、如果在 PoE 输入上施加不同的电压、输出电压是否会变化?

    至于第二个问题、适配器和 PoE 输入都需要 EMI 扼流圈是很常见的。 我们在 EVM 上执行该操作。 我注意到此原理图中的 PoE 有两个 EMI 扼流圈-这可能是 EMI 相对较低的原因。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    非常感谢 您的回复。 感谢您付出的时间和努力。

    关于问题1。

    数据表中的 p4表示 APD 为"辅助电源检测输入"。 将电压升高到 RTN 以上1.65V、以禁用导通 MOSFET、强制 TPH 激活(低电平)并强制 TPL 和/BT 处于非活动状态(断开)。 如果未使用、则将 APD 连接到 RTN。" 我理解、在这种情况下、电压电平应高于阈值。 请在您的陈述后提供更多详细信息。

     ->此外、如果在 PoE 输入上施加不同的电压、输出电压是否会变化? 由于固定的喷油器硬件、我们无法执行此测试。 因此、我们无法改变 PoE 输入电压。  我们所做的所有测试 都是 通过改变 AUX 电源来完成的。

    关于问题2

    我们 根据  TPS2373-4EVM-758评估模块中的设计开发转换器级。

    尊敬的 Michael、我们能否向您提供有关此直流/直流转换器评估板的相位增益裕度的任何信息源(应用手册)。 我还想向您询问   TPS2373-4EVM-758数据表第5页中 L11的阻抗曲线(250uH)。

    在我们的设计中、为了 降低200kHz 噪声、我们强制使用两个串联的 CMC (作为 L11)、每个 CMC 的阻抗约为~10kOhm。

    感谢你的答复

    BR

    Andrey Marinov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.我回答你原来的问题: 我们发现、当您更改 AUX 输入电压时、转换器的输出电压取决于并且不稳定。 例如、54V 输入产生8.4V 输出、48V 输入产生7.8V 输出。 这是预期的结果、如果不是我们需要解决的问题"

    -不是这样。

    您可以在输入 TVS 二极管 D5上的 VDD_VSS 上施加48V 电压。  

    以下公开文件很有用:    

    此外、以下白皮书还提供了有关末尾的一些信息  

    最后一篇文章介绍了电流控制模式理论:

      

    我不确定您对电感器阻抗曲线有什么疑问、但您最好的信息来源很可能是器件制造商。  

    变压器是稳定性和负载调节的一个重要因素。 我注意到该部件已从设计中更改。 我会重新考虑这部分。



    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师