尊敬的 TI 支持:
我们有2个与 TPS2373相关的问题。
我们的应用使用下面显示的原理图。
我们发现、当您更改 AUX 输入电压时、转换器的输出电压取决于并不稳定。 例如、54V 输入产生8.4V 输出、48V 输入产生7.8V 输出。 这是预期的结果、如果不是我们需要解决的问题
2.我们发现使用 AUX 电源时、传导发射共模噪声变得非常高(高于 CISPR32限值、从~200kHz 开始。 请参阅随附的噪声报告)。 为了抑制传导噪声、我们被迫使用特殊的共模扼流圈。 当我们使用 PoE 运行时、噪声变得非常低(几乎为零)。 尊敬的支持人员、请查看原理图、并告知我们是否可以采取措施来消除传导干扰。
如果需要更多详细信息、我们随时为您服务。
BR
Andrey Marinov