This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:预偏置启动

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943806/tps63020-pre-bias-start-up

器件型号:TPS63020

大家好、

 有关 TPS63020的两个简短问题。

  TPS63020是否支持 预偏置启动?
2.如果没有, 我可以采取什么措施来防止出现预偏置情况?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takashi

    什么是预偏置电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jasper-San、

    感谢您对此做出及时响应。

    抱歉、我现在没有此类信息、我的客户刚才询问 TPS63020是否具有预偏置保护。
    您能否向我解释一下、根据预偏置情况、它的行为有何不同?

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Takashi,

    TPS63020 支持预偏置启动。  预偏置电压越高、启动速度越快。 CH1、Ch2和 Ch4分别表示输出电压、SW 电压和电感器电流。 测试条件为 Vin=5V、Vo=3.8V、无负载。  预偏置电压 分别为0和2.5V。

    此致

    徐玉辰
    升压转换器解决方案 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Takashi,

    我所连接的波形不是很正确、我已经更新了它们。

    此致

    徐玉辰
    升压转换器解决方案 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yichen-San、

    感谢您对此提供的友好支持。

    我刚刚向客户分享了这些信息、并将很快关闭此主题。

    此致、

    Takashi Onawa