This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:改进输入交流电流的波形失真

Guru**** 2539840 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944163/ucc28070-improvement-of-waveform-distortion-of-input-ac-current

器件型号:UCC28070

您好!

我正在使用 UCC28070器件进行设计。
请参阅参考设计 TIDA-0130、并使用电阻器+ OPAMP 代替电流互感器进行检测。

(问题1)
我是根据参考设计 SLUA479B 来设计 UCC28070的。
其中、我想询问以下电流环路补偿项目。
公式中有 NCT 和 RS 常数。
这次我将使用电阻器+ OPAMP、因此我认为它将改变我们对 NCT 和 RS 常数的看法。
如何在电阻器+ OPAMP 电路中计算 NCT 和 RS?

(问题2)
我正在验证输入交流电流波形的失真改进。
与问题1相关、Rsyn 设置是否会影响输入交流电流波形的失真?
此外、减小输入电容器的容量将改善输入交流电流波形的失真、但是否还有其他变化?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaji、

    一位专家很快会回来的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以从你那里得到答案吗?
    现在、我要测量谐波、37和39谐波周围的高阶分量很高、因此我想对其进行改进。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我与您联系已经很长时间了、我能得到您的回答吗?
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji、您好!

    是的、您回答正确。
    数据表中有 基于 NCT 和 RS 的 RSYN 公式12、当然、当您使用电阻器感应替换电流互感器时、您将无法使用此公式。 相反、您可以对 RSYN 使用以下公式

    您将需要计算 RSYN 的正确值、否则 CAOA 和 CAOB 上的电流合成值 将不连续、并在线路电流中增加谐波。

    请使用上述公式计算 RSYN 的正确值、这将优化输入电流谐波。

    此致

    John