This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:VSYS 固定为3、3V

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951325/bq24297-vsys-fixed-at-3-3v

器件型号:BQ24297

大家好。

我们需要将系统 VSYS 固定为3、3V、电池是锂聚合物电池。

一种解决方案是使用内部升压转换器、并在降压转换器之后使用3、3V、但在本例中、BQ24297升压转换器的能量损失约10%、降压转换器的能量损失约10%。

另一种解决 方案是不使用内部升压、在 VSYS 中、我们具有电池电压、在本例中、我们必须使用降压/升压转换器在 OUT 处具有3、3V 电压。

这两种解决方案是否正确? 我们可以有其他解决方案吗?


非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以使用充电器仅进行充电。 此设计可使用直流/直流转换器或 LDO 生成固定输出。

    谢谢、

    宁。