This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:IEC62368-1认证

Guru**** 2535000 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951112/tps25942a-iec62368-1-recognition

器件型号:TPS25942A
主题中讨论的其他器件:TPS25947

大家好、

您是否建议 TPS25942ARVCR 即使已识别 IEC62368-1  

 仅在数据表中认可 UL 2367?

我的客户需要这些信息。

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    TPS25942通过了 UL/IEC 60950认证。 IEC60950是 IEC62368的早期版本。

    如果这是一个新项目、请推广 TPS25947。 这是 TPS25942的新一代器件。

    TPS25947目前处于预发布状态、将于21年第1季度初完全上市。 我们的目标是使该器件符合 IEC62368标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Praveen-San

    感谢您的回答。

    我 明白了。

    谢谢

    此致、

    Shidara