This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24750:IEC62368-1认证

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24750, TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951114/tps24750-recognition-of-iec62368-1

器件型号:TPS24750
主题中讨论的其他器件: TPS25982

大家好、

您是否建议 TPS24750RUVT 即使已识别 IEC62368-1  

 仅在数据表中认可 UL 2367?

我的客户需要这些信息。

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    TPS24750未通过 IEC 62368-1 / IEC 60950认证。  

    此申请是否是新设计? 如果是、您能否推广 TPS25982而不是 TPS24750。

    TPS25982已通过 IEC62368-1认证。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Praveen-San

    感谢您的回答。

    我 明白了。

    谢谢

    此致、

    Shidara