This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17571Q2:当 VDS=0和 Vgs=5V 时、Mos 状态是什么

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17571Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951558/csd17571q2-what-is-mos-status-when-vds-0-and-vgs-5v

器件型号:CSD17571Q2

大家好、

在这里了解您很高兴。 我想向 客户渗透 CSD17571Q2以执行有源米勒钳位功能、该电路应该如下所示。 Vs 可能会有200ns 的脉冲、峰值电压应低于2V 或甚至更低。 您认为该器件是否会响应如此短的脉冲?

当 VDS=0和 Vgs=5V 时、Mos 状态是什么?它是打开还是关闭? 谢谢。

BR、

查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您向客户推广 TI FET。 当 VDS = 0且 Vgs = 5V 时、FET 将导通、对2V/200ns 脉冲响应应该没有问题。 FET 需要导通多少电流? 让我知道我还能为您提供哪些帮助。 您希望我看一下您的仿真吗? 请随时通过 TI.com 电子邮件与我联系。