This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22958:当 TPS22958被禁用时、如何知道 VOUT 引脚的泄漏电流

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A24159, TPS22958, TPS22994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947843/tps22958-how-can-i-know-the-leak-current-of-vout-pin-when-tps22958-is-disabled

器件型号:TPS22958
主题中讨论的其他器件:TS3A24159TPS22994

我正在设计 DMM、使用 TPS22958N 来切换 电流分流电阻器。  我有几个问题:

1.何时 ,AVDD_P2->AVDD->AVDD_P1->VOUT (U63)的泄漏电流大小?  

 TS3A24159的泄漏电流非常小、但导通状态开关电流不够大、是否有更好的反应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    [引用 user4290762"]

    1.何时 ,AVDD_P2->AVDD->AVDD_P1->VOUT (U63)的泄漏电流大小?  

    [/报价]

    请尝试再次上传您的照片吗? 我们在这里看不到它。 即使如此、我也可以猜测此处可能相关的内容、并指向 数据表的第7.6节

    当 TPS2958关断时、ISD_VIN 规格描述了开关关断时的 VIN 电流、因此 VIN 通过开关泄漏。  

    如果这不能帮助回答您的问题、请与我们分享原理图照片。

    [引用 user4290762"]

     TS3A24159 的泄漏电流非常小、但导通状态开关电流不够大、是否有更好的反应?

    [/报价]

    我可能需要更多信息来帮助提出建议

    您需要一个 IC 来完成多路复用或多路信号分离? 以及您需要哪些电流/电压电平。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复~

    1.我需要的泄漏电流处于< Von = 0V Vout = 0~4V、 Vbias = 5V >的状态、ISD 显示泄漏电流流入 VIN、而不是 Vout、这可能不是我需要的参数

    2.我在   第6页的 TS3A24159数据表中找到了这些参数,我将其作为下面的附件, 但不知为何我在 TPS22958数据表中找不到这些参数。 模拟开关和负载开关之间的区别是什么?

    之前我使用 TPS22994RUKR 构建了一个原型、它在空载情况 下显示大约4uA 的电流、在我移除400mR 电阻器后、电流降至大约0.5uA、因此我认为可能是泄漏电流导致了这个问题。

    我认为  TS3A24159可以正常工作、但我对其300mA 导通状态电流和300m Ω 直流电阻不满意、 因此我仍然倾向于使用负载开关 、但 在测量 uA 电平电流时、是否可以通过任何方法补偿泄漏电流? 如果负载开关无法在如此精确的应用中工作、 是否有更好的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     [引用 user4290762"]

    1.我需要的泄漏电流处于< Von = 0V Vout = 0~4V、 Vbias = 5V >的状态、ISD 显示泄漏电流流入 VIN、而不是 Vout、这可能不是我需要的参数

    [/报价]

    在您的情况下、不会有电流泄漏到 VOUT 中。 。 由于存在 VIN、体二极管反向偏置、因此 FET DS 处于正电势。 可能会导致输出电压出现不可抵消的电流泄漏/OUT/泄漏、这主要是由于 ISD_VIN 造成的。  

    [引用 user4290762]2. 我在   第6页的 TS3A24159数据表中找到了此类参数、并按如下方式附加、 但不知为何我在 TPS22958数据表中找不到它。 模拟开关和负载开关之间的区别是吗?[/quot]

    我不知道该部件为什么有这种规格、但我认为它是因为该开关设计为双向工作。 我们还有可以双向运行的电源开关(例如电子保险丝)。 由于我提到的现象,我们不会。 我已经完成了一些基准测试、甚至在 VOUT-VIN 为正且 von 为关断的情况下也是如此。 (只要体二极管不会发生正向偏置)、就会出现<uA range of leakage.  

    [引用 user4290762"]

    之前我使用 TPS22994RUKR 构建了一个原型、它在空载情况 下显示大约4uA 的电流、在我移除400mR 电阻器后、电流降至大约0.5uA、因此我认为可能是泄漏电流导致了这个问题。

    此外、我不明白您对400m Ω 电阻器的理解。 何时将其删除? 接地短路、您看到的泄漏电流更小? 这毫无意义、高电阻必然会减少泄漏、但在这些低电流水平下、我不确定我们是否能够准确测量差异。  

    [引用 user4290762"]

    我认为  TS3A24159 可以正常工作、但我对其300mA 导通状态电流和300m Ω 直流电阻不满意、 因此我仍然倾向于使用负载开关 、但 在测量 uA 电平电流时、是否可以通过任何方法补偿泄漏电流? 如果负载开关无法在如此精确的应用中工作、 是否有更好的建议?

    [/报价]

    根据您的测试条件、您的 VIN 为~1.8V、因此您实际上应该会看到10s 的典型值。 您如何测量电流?

    我们没有一个电源开关可以让您看到低于数据表中的#的电压、需要通过降低 Ron 来提高效率、而降低 Ron 会导致 IDS/ISD 泄漏的轻量增加。 如果您需要最大泄漏电流为1nA 的器件、我们就没有这样的器件。  

     最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 您所做的基准测试确实对您有很大帮助! 只要反向电流远低于 uA 刻度、我就会对 TPS22958保密。
    2. 至于3.5uA 未知泄漏电流、当我使用 TPS22994 (U5)测量 uA 电流时、通道2打开、通道1/3/4关闭、V_AP (VIN1/VIN2)随附大约3V 电压、但 VIN_EX (VIN3/VIN4)悬空、这是否是一个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉、我没有看到问题、因为该主题已标记为已解决。  

    如果您只想测量从一个通道到输出的泄漏电流、其他通道是否完全悬空无关紧要、因为我认为这样的任何通道都不可能自供电(可以实现反向导通)