This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650RVAT:MOSFET 开关且一个 MOSFET 烧断时的高电流峰值

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950089/bq24650-bq24650rvat-high-current-peak-when-the-mosfets-switch-and-one-mosfet-burnt

器件型号:BQ24650

您好!

在我们的其中一个设计中、我们使用 了 BQ24650RVAT。 我们将充电电流设置为15A。 我们注意到流经 Q13的高电流峰值(大约400A)(我们在 Q13源极和接地端之间添加了一个感应电阻器、请参阅下图)。 这些电流峰值是由发生的开关短路引起的。 不幸的是、我们的一些 Q13熔化并破裂。

为了不获得这些电流峰值、您是否有改进此电路的建议? 或者,您能否建议使用其它芯片(封装兼容)?

image.png

谢谢、

此致

镀铬
镀铬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我不确定第一张图片是否出现、以下是图片:

    镀铬
    镀铬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    镀铬
    镀铬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurelie、

     您的开关 MOSFET 的器件型号是多少?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    开关 MOSFET 为 SVD5865NLT4G

    此致

    镀铬
    镀铬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurelie、

      您能否在 BTST 引脚和 C112之间添加一个电阻器并重新测试? 该电阻器与 EVM 用户指南中的 R14等效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kedar:

    我在 eboard 上添加了补丁并再次进行测试。 我在 Q12栅极以及 D16、C112和新电阻器之间的点观察到这种信号:

    充电不再工作。

    镀铬
    镀铬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurelie、

     附件未通过。 我看不到图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kedar:

    我希望这种附加装置这次能够发挥作用。

    此致

    镀铬
    镀铬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurelie、

      看起来栅极驱动存在问题。 信号未在大力打开/关闭 MOSEFT。 HIDRV 应由 BTST (VBTST = VIN + VREGN) w.r.t GND 驱动、因此 HSFET 的 VGS 由 REGN 大力驱动。 LSFET 由 REGN 直接驱动、因此 VGS = REGN 作为 LSFET 的源端以 GND 为基准。 此问题可能会导致 HSFET 缓慢关断、从而导致击穿、因为 HSFET 和 LSFET 均处于导通状态时会出现短暂的瞬间、这是从适配器到 GND 的低电阻路径。 这并不理想。 我建议重新访问您的布局并重点关注 HIDRV 和 LODRV 的布局。 您应该使用短而干净的布线、而不会通过多层布线过多、还应避免在短而宽的高频 PH 布线附近布线。

    我还建议获取 BQ24650 EVM 并根据您的系统条件进行配置和测试。