This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24038:在恢复 DPPM 模式后更改了充电电流

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948917/bq24038-changed-charge-current-after-recovered-dppm-mode

器件型号:BQ24038
主题中讨论的其他器件: EV2400

尊敬的先生:

当 V (DPPM-reg)与电池电压相同时。 恢复 DPPM 模式后、充电电流从343mA 更改为450mA。

请检查并告诉我如何解决此问题。

V (DPPM-reg)= 3.795V

充电电流:348mA

充电模式:USB 模式(PSEL:低电平)

当电池电压为3.314V 时。 充电电流正常。

当电池电压为3.741V 时。 恢复 DPPM 模式后、充电电流从343mA 更改为450mA。

请参阅原理图。

e2e.ti.com/.../BQ24038.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    您能否提供以下信息以便我进一步诊断问题?

    • ISET2波形处的电压、DPPM 恢复时的电流
    • ISET1波形处的电压与 DPPM 恢复处的电流
    • 在您提供的示波器屏幕截图中、恢复时的输出电压是多少?  

    您是否还会尝试退出 DPPM、但 IOUT 为非零?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    EVM 也会出现此问题。

    请参阅随附的文件。

    设置

    1. Rset:3.05K
    2. Rdppm:33K
    3. PSEL:低

    e2e.ti.com/.../BQ24038_2D00_EVB_5F00_charging-test_5F00_20201019.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    感谢您提供的信息、我将在接下来的几天内再次与您交流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    对拖延表示歉意。  

    由于 PSEL 较低、因此您需要优先考虑 USB 电源。 当 ISET2显示为高电平时、这会对 USB 电源施加500mA 的电流限制、如果该电流可用、这将应用于电池。  

    在提供的包含 ISET1和 ISET2的图像中、如果在3.7V 电池电压下充电电流发生变化、则存在问题。 ISET 上的电压 是可充电的、因此应高于之前的电压、但更低。 这意味着充电电流 低于 ISET1为2.4871V 时的电流  

    要进一步诊断、最好回答以下问题:

    • /ACPG 和/USBPG 引脚的状态是什么? 交流电源和 USB 电源处于活动状态时是否会发生这种情况?
    • 如果增大 V (DPPM-reg)、是否仍然会发生此行为?
    • 如何测量输出电池电流?
    • 更改电流编程的目的是什么? 是简单地区分 USB 电流充电还是交流电流充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    这个问题发生在 TI 的 EVM 上。

    请检查以下答案。

    • /ACPG 和/USBPG 引脚的状态是什么? 交流电源和 USB 电源处于活动状态时是否会发生这种情况?
      • #ACPG/#PG:低电平
    • 如果增大 V (DPPM-reg)、是否仍然会发生此行为?
      • 将 V (DPPM-reg)更改为4.3V (Rdppm:37.4Kohm)、并且测试结果相同。
    • 如何测量输出电池电流?
      • 通过连接到电池电量监测计 EVM (EV2400)进行检查

    • 更改电流编程的目的是什么? 是简单地区分 USB 电流充电还是交流电流充电?
      • 2类电池为510mAh 和700mAh、根据电池规格充电时、电池容量不能超过0.5C。
      • 无论 USB 模式或 AC 模式如何、PSEL 始终为低电平。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    当 ISET2为高电平且为 USB 模式选择 PSEL 时、充电电流将为500。 3.7和3.3电池范围之外的电流是多少?