This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:具有太阳能输入的9V 直流壁式适配器电源

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951550/bq24650-9-v-dc-wall-adapter-power-source-with-solar-input

器件型号:BQ24650

您好!

我刚才问过一个问题、即使用 USB-C 为我的 BQ24650充电解决方案供电、这不是最实用的、因为我输入的是5V 电源、而太阳能电池板上的电压为6.3 MPP。 这将导致 MPPSET 调节电压降至0.954V,相关主题可在此处找到:   。

我正在考虑是否可能提供备用壁式插座9V 直流壁式适配器、以便在 D1和 D2之前插入 Vin、并通过机械滑动开关将两个电源隔开、从而在太阳能电池板和壁式插座充电之间进行切换。 以下是更好地理解讨论内容的原理图:  

因此、MPPSET 现在将为1.717V (而非1.2V) 。 因此、将一个通向太阳能电池板或壁式适配器源的双向开关连接到上面 D1和 D2之前的 Vin 是否足够或可行?

谢谢、

易卜拉欣

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibrahim、

      是的、这是可行的。 将直流电源与太阳能电池板结合使用时、关键是使直流电源电压高于 MPPSET 1.2V 稳压点。 或者、如果太阳能电池板的 OCV <直流适配器电压、您只需在输入侧使用一个简单的二极管或配置、这样在连接时、壁式插座始终是首选。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    我很高兴听到这个消息! 至于二极管配置、您是否建议我在原理图左上角实现类似的配置?

    对于 VDC 使用9V 电压和7.4V OCV 电压意味着、无论 PV 上的太阳暴露如何、我的设计的输入始终是 VDC 正确的??

    感谢您的帮助!