This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:12V 至24V 输入、2.5V 输出的设置

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942128/tl431-setup-for-12v-to-24v-in-2-5v-out

器件型号:TL431

你(们)好。

我希望在 TL431方面提供帮助、并将其配置为12V 至24V 输入、2.5V 输出、以用于为超级电容器"充电"。

我有这个原理图供参考
https://www.pdp8online.com/mfm/board/mfm_revb_pcb/pdf/top.pdf

据我了解、R13用于限制流入超级电容器的电流。 但没有基准电阻器来设置 TL431稳压器的输出电压、对吧? TL431的这种正确用法是正确的、还是该电路可能出现错误/情况?

该电路适用于12V 输入、如果可能、我希望在一个基准上具有12-24V 输入、但如果需要两个单独的电阻器、这也是可行的、 然后、您可以在12V 输入或24V 输入之间切换、以获取 TL431的正确基准。

但我无法确定该电路是否正确使用 TL431、很显然、它适用于创建该电路的人员、但我不希望该电路在长期内具有潜在的危险性。

此外、我无法确定需要将电阻器值更改为24V 使用电压的值。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    这是一个有趣的原理图。 堆叠'431的主要目的是控制 TL431类器件之间的热性能。 我不确定他们需要多少电流来堆叠 TL431。 当您堆叠5倍'TL431类器件时、您只需以类似的成本即可使用宽输入电压开关。

    您知道超级电容器需要多少电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    感谢您的快速响应! 好的、我相信我当时得到了这个想法。

    此电路的功能是为 Raspberry Pi 等设备或类似设备提供 UPS 功能、这些设备通常具有 SD 卡等闪存、在断电时会变得很难过。 因此、为了实现安全关断、UPS 电路用于在主电源切断时提供长达30-60秒的额外电源。 例如、当使用其所有马匹时、RPi 3B 在5V 电压下可能需要高达2.5A 的电流-在关断序列中、我认为所需的电流要小得多、但我还没有实际测量过这一点。

    已经在5V 侧使用类似的电路进行了测试、但只要使用此电路、我想知道在12V 侧使用哪种电路、然后馈入降压转换器以使5V 输出、它似乎就无法保持。

    无论如何、我不知道超级电容器将需要多大的电流。 原始原理图使用3F、可轻松实现5V 负载。 第二项测试针对 RPi、使用了10F 电容器。

    它能为超级电容器的数据表提供帮助吗?
    10f https://www.we-online.com/catalog/datasheet/850617021004.pdf
    50F https://www.we-online.com/catalog/datasheet/850617022002.pdf

    我们的想法是使用10F 至50F 的电容进行测试、以查看我们可以实现的"UPS"功能的持续时间。 它们都具有不同的额定放电电流、当然、价格需要尽可能低-因此、我们可以根据需要选择合适的电容器。

    再次感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    我想说、关键要求是您需要多长时间为超级电容器充电?

    是否有要求必须在1分钟内充电超级电容器?

    是否可以以较低的电流为其充电?

    我强烈建议在分立式线性稳压器中使用类似 TL431的器件。 这可以在数据表的图34中看到。

    这将是一种更好、更低的 Iq 解决方案、而不是堆叠5个 TL431。 这样、您就可以为低成本解决方案设置电压输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    很抱歉耽误你的回复! 当然、快速充电始终是准备好的。 但是、在我的设置中、我有一个可缓冲整个系统的230V-12V UPS。 但是、当这种情况不起作用时、Raspberry Pi 仍然 会突然死亡、因为它不知道 UPS 何时发生故障-如果没有对硬件进行认真的修改、它就无法提供输出、因此很遗憾、这种情况不起作用。

    因此、这款基于超级电容器和 TL431的 UPS 可以在最后30-60秒内完成运行、从而使 RPi 正常关闭。

    在瑞典、电力故障当然不是很常见、当然会发生、但很少发生。 因此、我要说的是、超级电容器将有时间在更长的时间内充电+30分钟左右。 当然、它们的准备速度越快越好、但我不需要它们在电源恢复后立即准备好。

    电流较低的充电当然是可以的。

    因此、您建议的解决方案是将5个 TL431s 与图34中的一个进行交换。 Vi (BATT)将是5个超级电容器、我猜它仍可以串联? 当没有外部电源时、超级电容器将通过晶体管将其电压输出到 Vo。

    但是、它们如何恢复充电? 它是通过相同的 Vo、而是通过 TL431、对吗?


    这将需要一个至少能够提供3A 电流的晶体管、并且需要为电路充电5V。


    原始原理图需要12V 电压、我希望它最多需要24V 电压、最好通过电压选择跳线自动或手动选择。 串联电容器的输出将为我提供12、5V - 13.5V。

    这为我提供了外部12-24V 电压和超级电容器12、5-13、5V 电压、这些电容器进入降压稳压器、将电压降至5V 3A、 原始原理图中未显示降压稳压器-仅显示大约12V 的输出、其中原理图在右侧切断。

    图34为我提供了5V 侧电路、如果适用于5V 3A、而原始原理图则适用于~12V。 那么、我想它有两种不同的解决方案、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮您清除一些困惑。

    您所需电路的输入和输出是什么?

    12-24的输出侧或输入侧是否有超级电容器?

    您是否尝试输入12V-24V 并获得12V 输出、还是12.5V/13.5V 至24V?