This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:BQ25886处于故障模式、以便我如何解决故障

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951248/bq25886-bq25886-in-fault-mode-so-how-can-i-solve-the-fault

器件型号:BQ25886

您好!

STAT 和 PG 引脚上的 LED 闪烁。 当我检查其数据表时、它表示 IC 处于故障模式。 如何解决此问题?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alpaslan、

    您是否连接了电池?

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alpaslan、

    存在许多可能导致 STAT 闪烁的条件。 请参阅数据表中的 STAT 引脚状态表。

    首先根据您的工作条件缩小这些故障中可能适用的故障范围。

    谢谢、

    Ricardo