This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:要使用哪种热指标?

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943805/tps7a8300-which-thermal-metric-to-use

器件型号:TPS7A8300

你(们)好  

我们正在对具有多个 LDO 和其他组件的电路板进行热分析。  

我们不确定在尝试计算 TPS7A8300结温时使用哪种指标。 应用手册 SPRA953不清楚。  

根据热仿真、我们知道 LDO 正下方接地外露焊盘封装上的 PCB 温度。 我们应该使用哪种指标 来计算结温、结至外壳或结至电路板?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Izik、

    如果您知道外露散热焊盘处的 PCB 温度、则要使用的最佳热指标为 ψjb (结至电路板特征参数)。 最好使用特性参数、因为 θjb (结至电路板热阻)热指标假设所有热传递都通过外露焊盘发生。 在实际 PCB 上、大部分热量将流经暴露焊盘、但从技术上讲、也会有一些热量通过封装顶部传递。  

    对于该器件、表征参数与热阻之间的差异很小、但我认为最好澄清这一概念、因为它们并不总是相同的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结至电路板参数是结至外壳参数的~12倍... 使用结至外壳参数会是什么情况?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Izik、

    我认为结至外壳热阻对于计算实际温度不是很有用、因为无法测量物理 PCB 上外壳的底部、热敏电阻通常会告诉您 PCB 温度、但两者之间会有差异 PCB 温度和外壳温度基于这两个点(到测量点的焊接和 PCB 电阻)之间的热阻。

    结至外壳热阻的用途是比较两个器件的热性能、因为它告诉您、如果 PCB 布局相同、则具有较低结至外壳热阻的器件的结温将较低。 您可能会问、为什么不使用结至环境热阻、 但该值在很大程度上取决于 PCB 布局、一些公司报告的值不符合 JEDEC 标准、或者两家公司可能以稍微不同的方式介绍 JEDEC 标准、因此可能无法准确地表示 PCB 上两个器件之间的实际差异。  

    下面是热性能信息表、供将来可能遇到此主题的其他人参考。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的解释。  

    您是否对此器件或类似器件进行过热测量?  

    使用 FLIR 或其他热传感器查看焊接到 PC 板上的器件的温差会有所帮助。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Izik、

    由于我们不使用这种类型的数据进行开发、因此我们实际上并没有太多地使用热像仪。 但是、我们有两个 EVM、如果您想进行一些比较、您可以订购和使用它们。 如果您使用的是 RGW 封装、我建议 您使用此 EVM ;如果您使用的是 RGR 封装 、则此 EVM 正是您想要的 EVM。