This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:输出2A 器件、但电流限制最小值为1.95A。

Guru**** 2529120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951535/lmr33620-output-2a-device-but-current-limit-is-min-1-95a

器件型号:LMR33620

您好!

LM33620数据表显示7.5电气特性"低侧电流限制最小值1.95A"。 是否可以支持2A 输出?   如果是、请告知我们原因。

 在 LM33620上、我们考虑了最大为5V @的1.6至1.7A 输出、我们担心线圈选择是否受到任何限制。 数据表中建议使用10uH、但考虑到线圈的纹波电流、它是否会超过1.95A?

谢谢、此致、
M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    低侧电流在电感器电流纹波的谷值上跳闸。

    谷值将始终低于平均输出电流。   

    因此、即使低侧电流限制低于2A、该器件也能支持2A 电流。

    当低侧电流限制跳闸时、频率将折返、但输出是如此

    仍处于调节状态。

    当电感器电流的峰值达到 ISC 值时、输出将退出稳压状态。

    电感器的额定值应至少为 ISC 的典型值。

    请参阅随附的计算器工具。  它将计算建议的电感器值

    和电流限制以及最大负载电流。

    此电子表格也位于产品文件夹中。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../LMR336x0_5F00_calculator_5F00_A1.xlsx