This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:从 BQ20Z655升级

Guru**** 2811295 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951521/bq20z655-r1-upgrade-from-bq20z655

器件型号:BQ20Z655-R1
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R2BQEVSW

我们目前正在寻找刷新产品线的产品、目前它基于 BQ20Z655-R1。  但是、在查看设计更改时、我们想知道有哪些优点/缺点会转移到 BQ40Z50-R2等较新的芯片上。

BQ20Z655的一个问题是电池管理 Studio 不支持该器件、因此依赖 bqEVSW 和 EV2300、而后者现已停产。

但是、我同样感兴趣的是技术差异、因为除了最小/最大电池组容量的微小变化外、它们看起来大致相似。

此致、

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    bq40z50-R2将提高器件功耗(和运行时间)。 此外、器件封装要小得多。

    最棒的