This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:温度漂移

Guru**** 2531680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943026/tps62840-temperature-drift

器件型号:TPS62840

在该芯片的数据表中、我找不到任何有关 Vout 随温度变化的图表、它在整个温度范围内的稳定性如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jano、

    遗憾的是、数据表中没有 Vout v/s 温度图。 但是、正如您从数据表-电气特性中看到的、 输出电压精度在额定温度范围内:TJ =–40°C 至125°C

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jano、

    希望我回答了你的问题。

    由于不活动、我将继续并关闭此线程。  

    如需更多支持、请联系我们。

    此致、

    Febin