This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:充电自动重启

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950672/bq51050b-charge-auto-restart

器件型号:BQ51050B

大家好、

在符合 Qi 标准的无线充电器上使用 BQ51050B 时、在电池充电终止(基于端子引脚上的电阻)后、似乎会发生充电
如果下次电池电量下降、请勿重新启动。

我发现的唯一重新开始充电的模式是从充电器上/从充电器上移除器件并重新定位器件。

是否有自动重启充电的想法?

PS 我尝试将术语引脚悬空、但基极在充电结束后检测到这种错误。

感谢您的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    发送器对充电完成的响应(EPT01)因制造而异。  是所有将根据需要停止电力传输、但何时重新启动并与接收器进行检查由制造商确定。  基于 TI 的发送器将每5秒检查一次(单位现在为 NRND)。  

    我看到一些常用设备在重新加电并检查接收器之前将等待10分钟至15分钟。

    您使用的是哪种设备?

    在这种情况下、接收器只能释放充电完成状态、但接收器所能执行的操作受到限制。  但需要发送器加电并检查接收器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回答。

    我们使用的是 CHOETECH T511和 T511-S

    如果您能向我展示您所提到的发送器的一些示例、我将不胜感激。

    作为替代方案、您是否认为可以或有某种想法通过在电路上采取一些硬件措施来"模拟"或"强制"移除接收器并重新定位?

    EN2/AD 引脚是否可用于此目的(AD 引脚上没有其他电源)?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    另一个要尝试的 TX 是 TYLT VU SOLO 或 TYLT VU、它们基于 TI IC、将以常规速率(约5秒)对 RX 执行 Ping 操作、以查看是否需要加满电荷。

    检测 RX 移除、不确定该制造商使用哪种方法、但通常使用低功耗 ping。  Ping 振幅将随 RX 是否存在而变化。

    RX 上不使用有源电路、L 和 C 的函数基本上是未供电电路的 Q。  一种方法是使用受外部控制的开关电路来更改 L 或 C。  

    AD 将不起作用这将是操作的供电部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的建议。

    关于"TYLT VU SOLO ":似乎很难找到、而且价格非常昂贵(我在意大利)。 我将开始搜索...

    同时、我将尝试一些硬件解决方案来更改线圈 L/C、以模拟 RX 移除。

    非常感谢您的支持。

    最好的雷加尔

    Renato Villata 先生,意大利都灵 Way Srl 的项目工程师