This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:UCC28950 / UCC28951突发模式设置

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943932/ucc28951-ucc28950-ucc28951-burst-mode-setting

器件型号:UCC28951

我的相移桥进入突发模式时遇到问题。 我在同一 PCB 上并排放置了两个相移电桥、并通过每个电桥前端的 LC 滤波器连接到同一高压总线。  电桥同步(均处于从模式)并输出不同的电压。  问题在于、当其中一个电桥进入突发模式时、它会对其他电桥输出产生干扰(请参阅屏幕截图)。 我不确定是由高压总线上的调制导致问题、还是由寄生效应引起。 我知道、当控制器存在突发模式时、问题就会消失。

我正在使用 UCC28951控制器、并已将 Rtmin 设置为10k (数据表允许的最低值)。 我试图阻止控制器进入突发模式、但前面的论坛帖子显示无法完全禁用它。  是否可以将 Rtmin 设置为小于10k? 这样做会产生什么影响? 是否有任何其他方法可以防止突发模式或减轻其对输出电压纹波的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来图像没有发布。 重试:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    一位专家很快会回来的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Christopher

    1如果您使用的是同步整流器、则可以通过将 DCM 引脚短接至 GND 来禁用突发模式、此时 SR 会持续运行。 这样做意味着输出电感器电流是连续的、因此当负载变为零时、占空比不会降低、并且您可以避免突发模式。 这可以实现、但-在某些轻负载下、您将失去 ZVS -因此在轻负载或甚至零负载下持续开关将产生开关损耗。 这在48V 总线下可能是正常的、但在400V 时可能是一个问题。 无论如何都值得一看

    2串扰是多个功率级在接近的位置运行时的一个相当常见的问题。

    如果是由于直流输入总线的变化而导致的、那么我希望输出变化是同相的、但在图中它们是反相的-一定要检查直流输入总线、但我想您会发现一条总线上的变化不会产生影响 另一个。 您是否可以从完全独立的总线运行两个阶段?

    两个输出相互跟踪(当然处于反相) 在突发期间、也在突发之间的间隔期间-这让我认为存在一个公共接地连接、第二个输出上的输出电压感应会由于来自第一个输出的电流而出现变化。 我认为这些是低频效应、因此我建议您在接地返回路径中添加一些重镀锡铜线-特别是从输出电压端子返回到两个 IC 的 GND 引脚。

    由于电容耦合导致误差放大器(EA-)输入端也会出现一些耦合、但我建议您先尝试添加铜。

    请告诉我们您的使用方式。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Christopher

    我忽略了对输入电压变化的评论。 这些看起来像是输入滤波器中的谐振。 您可能希望降低谐振振幅、从而增加第二个电桥的输入电容。 有一些方法可用于在不失敏的情况下抑制谐振、但让我们看看输入滤波器是否首先负责。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    1. 遗憾的是、我无法将控制器置于强制 CCM 模式、因为我将并联多个模块的输出、并学习了这样做可能导致同步 FET 故障的困难方法。 这就是为什么我在轻负载时使用 DCM 来防止反向电流流经输出电感器的原因。 是否有其他方法可以禁用突发模式或将 Rtmin 降至10k 以下或让控制器不进入突发模式? 我不关心轻负载时的 ZVS。
    2. 正确的做法是、电桥的输出共享一个公共接地。 我没有机会尝试返回路径中的重铜线。
    3. 我能够将每个电桥的高压输入分开、发现问题仍然存在。 这让我相信问题与 EMI 相关、而不是由高电压输入调制引起的。 也许 CS 或 EA 信号上有一个常规噪声尖峰、当由于缺少一个电桥开关而忽略该尖峰时、会导致另一个电桥的输出调制。 我将进一步调查。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris

    恐怕无法击败突发模式。 您可以尝试一些"技巧"来降低进入突发模式的可能性、但在所有情况下都不能保证没有突发模式。 下面是一个轮廓-将 Tmin 设置为尽可能低。 增加垫片或漏电感会增加初级侧电流方向反转所需的时间。 这段时间有时被称为"占空比损失"。 问题是、这种反转发生在 Ton 时间开始后、但直到电流反转后才会发生能量传输。 本质上、这个占空比损耗时间从有效占空比中减去、而不是从控制器所要求的占空比中减去。 例如、将 Tmin 设置为100ns、反向电流所需的时间为100ns、则有效占空比为0。  问题当然是确保此过程适用于元件、温度、开关频率等的变化

    话虽如此、我相信我们将能够修复您的设计、从而抑制导致串扰的交互、而我首先要查看的是接地连接。 理想情况下、控制器的 GND 引脚和用于输出电压检测的接地之间应该没有电压-因此我建议添加铜棒。 更长期的解决方案是修改 PCB 布局。

    有趣的是、当您具有单独的输入时、问题仍然存在-这消除了输入作为此问题的根源。 尽管您可能需要返回查看输入滤波器设计以消除谐振(30kHz?)。

    此致

    Colin