This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2375EVM:802.3af POE 注入器

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2375EVM, TPS23755, TIDA-010034, TPS23755EVM-894, TPS2376-H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951234/tps2375evm-802-3af-poe-injector

器件型号:TPS2375EVM
主题中讨论的其他器件: TPS23755TPS2376-H

您好、 TPS2375EVM 是802.3af POE 摄像头的推荐解决方案吗? 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 对于.af PoE 摄像机、建议使用 TPS23755。

    请随时查看我们 使用 TPS23755的 IP 摄像机参考设计 TIDA-010034、如果您有任何其他问题、请告知我们。 谢谢!

    此致、  

    Brett Colteaux

    PoE 产品营销工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     谢谢你。 我只需要一个具有集成开关的简单喷油器。 您提到的开发板太复杂了。 如果您有一个更简单的建议、我想对其进行评估。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以帮助建议一个更简单的.af 评估板。  

    对于具有集成开关 FET TPS23755的.af PD + PWM 控制 器、我建议使用 TPS23755EVM-894。  

    对于仅.af PD 的 TPS2376-H、我建议使用 TPS2376HEVM。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!   

    此致、

    Brett Colteaux

    PoE 产品营销工程师