This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于脉冲放电应用的50V-200V 升压转换器(可调节输出电压)

Guru**** 689970 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156H, LM5155, LM5156-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951203/50v-200v-boost-converter-for-pulsed-discharge-application-adj-out-voltage

主题中讨论的其他器件:LM5156HLM5155LM5156-Q1

尊敬的*:

您能否为 脉冲放电应用(可调节输出电压)推荐50V-200V 升压转换器器器件??

输入电压24V

50V 至200V 的输出电压

0.3A (50V 时)至0.075A (200V 时)的输出电流[输出功率15W]

可通过反馈引脚调节输出电压

输出电容为100uF,脉冲负载 ton max = 100us,TOFF= T-ton =(1/200Hz)- 100us = 4.9ms

100us 放电时间、4.9ms 充电时间。

2) 2)如果在50V 至200V 的电压下使用相同的电感器和 Rs、这是否意味着在电压小于200V 时通过电感器的电流在达到电流限制之前会更高?

对于升压 IC 外部较小的输出电压、是否可以通过某种方式调整逐周期电流限制?

此致、

David。