您好专家、
我想到的一个问题是、如果一个相位以某种方式断开、其他相位的运行会发生什么情况?
系统将关闭、或者剩余的相位仍将作为 N-1相位工作(N-1交错或 N 交叉、缺少1个相位信息)?
我没有看到任何故障/感应信号从 DrMOS 传输到控制器进行检测。 如果系统仍在运行、是否会关联电流平衡等任何功能?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好专家、
我想到的一个问题是、如果一个相位以某种方式断开、其他相位的运行会发生什么情况?
系统将关闭、或者剩余的相位仍将作为 N-1相位工作(N-1交错或 N 交叉、缺少1个相位信息)?
我没有看到任何故障/感应信号从 DrMOS 传输到控制器进行检测。 如果系统仍在运行、是否会关联电流平衡等任何功能?
大家好、只要在功率级中触发故障、功率级就会将其 TAO/TSNS 引脚发送为高电平以指示故障、并且控制器将停止切换转换器上的所有相位。 一个例外是 OVP、在这种情况下、控制器将打开所有相位低侧 FET 以使输出快速放电。
器件唯一可以保持稳压的情况是一个相位根本没有连接(例如、控制器向其发送脉冲、但它没有响应)。 在这种情况下、器件仍可进行调节、但交错可能会由于序列中的一个额外相位触发而稍微关闭。 电流共享环路仍将处于活动状态、但它只会增加发送到未连接的相位的脉冲宽度、因此您不会真正看到效果。