This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76002-Q1:您能否仿真超低负载电流的环路响应

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948766/lm76002-q1-can-you-simulate-the-loop-response-of-very-low-load-current

器件型号:LM76002-Q1

各位专家、您好!

我的客户想知道10mA 等极低负载电流的环路响应。 我使用了 Webench、但当 ILOAD 设置为小于0.5A 时、Webench 无法仿真环路响应。 您对仿真此类条件有什么想法吗?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasushi、

    在 Webench 窗口中、请将工作模式设置为 FPWM 模式、以模拟10mA 时的环路响应。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    我想仿真10mA 轻负载模式下的环路响应。 我可以通过 Webench 做到这一点吗? 除了 Webench、您还有其他方法可以对其进行仿真吗?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    Webench 可以仿真轻负载条件下 FPWM 模式的环路响应。

    请尝试使用 PSPICE 模型在轻负载下模拟 PFM 模式的环路响应。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您是说我应该尝试通过 PSPICE 为 TI 仿真轻负载下 PFM 的环路响应吗? 如果是、您能否提供仿真原理图? 我不确定如何使用 PSPICE for TI 对其进行仿真。

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    什么是目标输入电压、输出电压和 FSW?  

    我将尝试在 EVM 上进行测量、以获得更高的精度。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    请提供目标输入电压、输出电压和 FSW、以便我可以在 EVM 上进行测量以获得更高的精度。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    很抱歉耽误你的回答。

    这是目标值。
    - Vin =有两种情况、一种是 TYP=28.5V。 另一个是典型值=13.8V
    -输出电压= 3.7V
    - Fsw = 400kHz

    此外、客户还想知道当 Vin 变为4.5V 至36V 和36V 至4.5V 时的瞬态响应。 (自动模式)您可以测量它吗?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    以下是在 LM76002EVM 上测得的值:

    输入线路瞬态:4.5V 至36V @ 10V/ms

    CH1=Vin、Ch3=输出纹波

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    非常感谢! 您可以发送测量原理图吗? 关于相位/增益裕度的测量结果、我认为它具有足够的裕度。 我的理解是否正确?

    此外、客户还要求测量以下各项。 请您使用 EVM 测量它们吗?
    输出电压瞬态响应(IO 从10mA 变为1A、从1A 变为10mA)
    2.相位裕度(IO=1A)

    非常感谢您的支持。
    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    该电路几乎与 LM76002EVM 相同、只需更改 RFB_Bottom 和 RT 即可。

    我将对其进行测试并稍后向您发送电子邮件、您也可以通过 andy.chen@ti.com 与我联系

    我先关闭该线程、因为它长时间处于等待状态。

    B R
    Andy