This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电容器充电器

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943691/capacitor-charger

主题中讨论的其他器件:LM5022

大家好、

客户正在寻找反激式电容器充电器、以便在大约1ms 的时间内将4uF 电容器充电至450V。 输入电压来自12V 电池、但有些汽车使用16V 电池。  该器件将用于为赛车制作 CDI 点火系统。 客户正在从 Analog Devices 寻找与 LT3750相似的产品。 我们是否有类似的解决方案?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo!  

    感谢您的支持! 在此处查看此参考设计! 它比您的要求慢一点、但也会为大得多的电容器充电。 它使用 LM5022器件作为控制器。  

    再次感谢您的联系、我希望这些信息能有所帮助!  

    Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、

    增加变压器比并更换一些无源组件以实现450Vdc 输出是否安全?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    您可能不需要更改变压器匝数比。 初级电感为5uH、匝数比为1:6、因此它在充电期间运行 CCM、但在稳定状态下运行 DCM。 更重要的是器件额定值、例如500V 输出电容器、补偿电容器和次级软启动电容器。 充电期间的平均输出电流为0.8A、但初级峰值电流大约为40A。 在启动期间,您需要保持由 C*V=I*T 指定的相同电荷平衡 因此4mF*400V/0.8A=2秒。 如果在充电期间尝试超过0.8A 平均输出电流、则会使初级侧过载。 适合您的应用4uF*450V/0.8A=2.25ms。 您可以在不超过设计初级电流能力的情况下对输出电容器充电、速度也是如此。 您可以通过更改 C14的值来调整次级软启动、该值现在为0.22uF。 稳态输出功率限制在大约40W。

    此致、

    Bob Sheehan

    电源设计服务

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob。 我是 Gastón 来自阿根廷。  

    如何才能达到1ms (或至少1.5ms)? 更换变压器可能更高效?  


    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaston、

    您需要使设计的功率能力加倍、其中包括变压器、MOSFET 和所有功率级组件。

    此致、

    Bob