This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62823:零输出时具有高静态电流

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947169/tps62823-high-quiescent-current-at-zero-output

器件型号:TPS62823

我们在部分依赖电池电源的器件中使用 TPS62823。 当我们未从主电源供电时、我们需要具有尽可能低的电流。 在电源测试期间、我们注意到总静态电流消耗远高于我们的预期。  

我们的电源:

在测试期间、我们移除了上面原理图中的 R13、只隔离电源部分、以查看在未连接器件其余部分的情况下消耗了多少功率。 我们看到、仅电源部分就消耗了~50uA 的电流、并且未施加负载:

这是不可接受的高电平、并导致我们相信某件事情是错误的、要么是电路运行不正常、要么是我们为此应用选择了错误的器件。  

您对此有什么意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的图片在发布重新添加时似乎丢失了:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    感谢大家分享原理图和波形。

    在此情况下、TPS62823的电源电压(+VCC_MUX)是多少?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我连接的电流波形图是在+VCC_MUX 为3.75V 时绘制的、但在输入电压一直高达5V 时也会观察到相同的情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我将在我们的 EVM 中查看它、并尽快为您提供反馈。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我修改了 EVM 以 将 输出电压设置为3V (与原理图相同)、并测量    了5.0V 输入电压下的平均电流消耗为~13.7uA。  我还检查了开关周期之间的间隔、看起来它与您的测量值一致(请参阅下图)。

    您能否 使用 DMM 测量 TPS62823的输入电流并与当前测试结果进行比较? 请参阅 下图。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了 Keithley 2420源表、在5V IN 时测得的值为~56uA。 使用 Keysight 34465A 测量从工作台电源(Agilent E3615A)获取的电流、如图中所示、报告电流为57uA。 原始数据是使用 Otii 电弧功率分析仪获取的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的更新。

    我还在测量 TPS62823的输入电流时使用 Keysight 34465A。 当您测量  TPS62823的电流消耗时、+VCC_MUX 是否与电路的其他部分断开连接?  

    另一方面、您有 TPS62823 EVM 吗? 您也可以测量转换器的电流消耗吗? 通过此测试、我们的测试设置之间的唯一差异将是测量方法。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个订购中的 EVM、我将在 EVM 到达时在工作台上进行设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    注意到。 请告诉我们您的评估的任何更新。

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

     我可以暂时关闭该主题吗?  您可以 通过发布 EVM 测试结果来重新打开它。 我希望这对您来说很好。

    此致、

    Excel