This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62801:热关断阈值

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950046/tps62801-thermal-shutdown-threshold

器件型号:TPS62801

大家好、TPS62801支持团队。

我想知道"绝对最大额定值的运行结温与热关断温度之间的关系。

比较上述数据时、热关断阈值高于绝对最大额定值的工作结温。   

通常、我认为热关断阈值必须小于绝对最大额定值。  为什么 TPS62801不会损坏该属性?

此致、

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    TSD 功能存在变化、将其设置为低于 Tj 绝对最大额定值可能会导致器件在建议的工作条件(125摄氏度)内关断、因此它会设置为略高于 Tj (绝对最大额定值)。 当器件在异常事件期间(例如、TAMB 缓慢上升至>150 DEG.C)触发 TSD 保护时、这不会导致器件故障、因为器件可以承受。 但是、如果 Tj 突然上升(例如 IC 的 SW 和 GND 引脚意外短路)、器 件可能会损坏、因为 TJ 超过150度。 c、即使在 TSD 功能因延迟触发之前也是如此。

    无论如何、器件需要始终在建议的工作温度范围(40摄氏度至125摄氏度)内运行、以确保产品可靠性。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    如果您没有进一步的查询、我将关闭此主题。

    谢谢你。

    此致、

    Excel