This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62090:TLV62090 PG 引脚绝对最大额定值

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951363/tlv62090-tlv62090-pg-pin-absolute-maximum-ratings

器件型号:TLV62090

尊敬的所有人:

有关 TLV 62090的绝对最大额定值。
PG 电压范围为0.3至 Vin + 0.3V

但是、PG 是开漏输出。
为什么最大值不是绝对值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kurokawa-San、您好、

    器件的 PG 和 VIN 引脚之间连接了一个 ESD 保护二极管。 将 PG 电压比 VIN 高0.3V 可能会导通二极管并可能损坏器件。

    此致、

    Excel