This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:替代其他公司

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947690/ucc28881-substitute-for-other-companies

器件型号:UCC28881

大家好、团队成员。

UCC28881是否可以替代 BP5045A?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobayashi-San、

    是的、UCC28881可以将宽输入电压交流转换为12V 直流电。 此处提供 了适用于12V 200mA 的 webench 设计的链接。  

    这是否能回答您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John

    但我无法打开您的链接。

    UCC28881产品页面上没有 Webench 链接。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kobayashi-San!  

    请尝试 使用此链接 !  

    如果您想对 WEBENCH 工具选项进行更多微调并自行了解、可以转到 "新设计"页面 、并在"器件型号"字段中输入"UCC28881"、查看围绕该器件构建的设计。  

    感谢您的联系、我希望这些信息对您有所帮助!  

    Aidan Davidson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aidan - San、

    谢谢、我确认了。

    此致、