This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R070:ID 下降时的锁存过流行为

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944170/lmg3410r070-latched-overcurrent-behavior-when-the-id-is-decreasing

器件型号:LMG3410R070

大家好、

我想知道 LMG3410的 OCP 行为。 在数据表的图18中、显示了 IN 处于高电平时的行为。 在以下情况(ID>Itrip 和 in=L、在开关中快于 tBlank+tCurrer)中、发生了由于 OCP 而导致的/fault? 您还能告诉我 tBlank 计时器的启动和结束情况吗?

谢谢、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    感谢您联系我们。 在这种情况下、OC 会跳闸、因为电流在消隐时间之后高于 OC 阈值。 当 IN 变为高电平时、T_BLANK 将启动、并在 t_BLANK 之后变为低电平、根据数据表、LMG3410R070为55ns。  

    您是否会给出一个图解在哪里得到的链接? 我找不到您在数据表中显示的图。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    感谢你的答复。 您能否说明 IN 引脚必须保持 H 超过50ns 才能启用 OCP? 例如、如果 IN 引脚 H 持续10ns (过去不超过50ns)且输出超过80A、OCP 是否正常工作?

    此致、
    Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    在消隐时间之后(IN 变为高电平时开始)、如果电流超过 OCP 限值并且 IN 引脚为高电平、则应触发 OCP。 如果 IN 引脚仅在10ns 内处于高电平、则不会触发 OCP、因为它仍处于消隐时间内。

    此致、