This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:在大电容负载应用中选择 Ro

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060, LM76202-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950807/lm5060-choosing-ro-in-a-large-capacitance-load-application

器件型号:LM5060
主题中讨论的其他器件: LM76202-Q1

数据表提到、在大容性负载的情况 下、您可能需要在 OUT 引脚上添加一个串联电阻器。 这部分对我来说有点困惑。 他们列出了4种场景。

我的应用具有较大的容性负载、我不希望输入端具有反极性。  

我是否需要 Ro? 如果是,如何计算正确的值?


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VI:

    电容、工作电压和最大负载电流的详细信息。

    什么是应用用例?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    28V,约1000uF,2-3安培 电流脉冲,用于驱动激光器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VI:

    请根据 LM5060数据表中的公式(18)使用 Ro。

    LM76202-Q1是符合您的目标规格的理想选择。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    在该公式中,Vout>Vin 将是什么 Vin 插入该公式? 这是我的 UVLO 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VI:

    如果 Vin = 0、则考虑最坏的情况、因为在 Vin 处有任何负载将 Vin 放电为零的情况下、VIN_UVLO 值可用于计算。

    此致、Rakesh