This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:TPS40170 OCP/SCP 问题

Guru**** 2388440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943394/tps40170-tps40170-ocp-scp-issues

器件型号:

您好!

我们在最新一批生产中看到 OCP/SCP 问题。  OCP/SCP 在较低负载电流时触发。

上一批-负载高达15A、无 OCP/SCP 问题。

最新批次- OCP/SCP 在7A 触发。

我们已检查并交换 Rilim、Rscp (scp 乘法器电阻器)、Rbootstrap、Cbootstrap、RC 缓冲器、HFET 和 LFET、但未找到根本原因。  我们还会考虑其他哪些方面。  是否可能是 TPS40170批量问题?  我们尚未交换它。

此致、

HC

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="heng Chuan Shu"]

    器件型号: TPS40170

    您好!

    我们在最新一批生产中看到 OCP/SCP 问题。  OCP/SCP 在较低负载电流时触发。

    上一批-负载高达15A、无 OCP/SCP 问题。

    最新批次- OCP/SCP 在7A 触发。

    我们已检查并交换 Rilim、Rscp (scp 乘法器电阻器)、Rbootstrap、Cbootstrap、RC 缓冲器、HFET 和 LFET、但未找到根本原因。  我们还会考虑其他哪些方面。  是否可能是 TPS40170 批量问题?  我们尚未交换它。

    此致、

    HC

     

    [/报价]

    忘了提一下。  当我们通过移除 Rscp (10kohm)将 SCP 乘法器设置为7时、问题似乎就会消失、因此 SCP 问题似乎就会出现。  我们尝试增大 Rilim 电阻器、但问题仍然存在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否使用旧批次和新批次更改了 TPS40170?  OCP 问题是否与器件或电路板有关?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我们在旧批次和新批次之间进行了交换 IC (TPS40170)、SCP/OCP 问题仍然存在。  我们还可以研究其他领域吗?

    我们发现的其他观察结果是-将 Rscp 乘法器电阻器更改为20kohm 将使波特图失真。  当 Rilim 被切至更高的值时、观察到类似的情况。

    此致、

    HC   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当您的意思是 SCP/OCP 问题仍然存在时、您的意思是旧批 TPS40170仍有问题或没有问题?

    您能否共享原理图?  然后测试 SW 波形、看看当电流变高时它是否稳定?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    旧批次没有问题。  只有新批次存在问题。  换用 IC 没有任何影响。

    您能否给我发电子邮件、我无法在公共论坛上分享原理图。

    此致、

    HC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请发送至 daniel-li@ti.com,与旧批次和新批次相比,是否有任何设计更改?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我认为我们找到了根本原因。  显然、最新一批输入电容器的性能未达到预期。  我们已联系 CAP 供应商进行调查。

    感谢您的支持。  我想我们可以关闭这个。

    最好的农家

    HC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢,我将关闭它。