This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:VCCR

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949973/ucc28910-vccr

器件型号:UCC28910

您好!

VCCR 被定义为 CC 调节常量、它决定 ID_PK 作为 RIPK 的方程(28)。

但是、VCCR 在图27 (控制律曲线)中没有任何内容。

VCCR 的作用是什么?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经将此主题分配给了有关该部件的专家。 他应该很快回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pye San:

    这种情况如何?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadahiko-San、

    Vcste (max)和 VCCR 是相关的。 请查看 UCC28910数据表中的公式23以了解这种关系。 KCC 和 VCCR 都是内部常量、有助于确定 UCC28910何时进入恒定电流模式。 虽然 VCCR 未在图27中直接列出、但 VCCR 与 Vcste (max)相关。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben -San、

    感谢你的帮助。

    根据图27、当 CC 模式下、ID_PK 为 VCTE (最大值)/RIPK。

    我们何时可以看到 VCCR/RIPK 的 ID_PK?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadahiko-San、

    VCCR 和 Vcste (max)之间的关系是 VCCR = Vcste (max)* KCC。 通过乘以 KCC.KCC、您可以将图27图转换为 VCCR/RIPK、这是电气表中指定的常数(0.413标称值)。

    此致、

    本·洛夫