This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池充电 EVM

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943051/battery-chargeable-evm

主题中讨论的其他器件:BQ24450BQ24610

您好!

我需要一个包含26V 电池的电池充电电路且输入电压范围为30~36V DC 的 EVM、如果可能的话、可通过 I2C 编程。 是否有人可以根据我的要求推荐合适的电路板。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nimtha、

    具有此输入和输出范围的 TI 电池充电组唯一的电池充电控制器是用于铅酸电池:BQ24450。

    TI 目前没有能够提供高达36V 输入和26V 输出的单个 IC 锂离子充电器或充电控制器。  您可以在找到适合您的应用的多 IC 参考设计

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    输入 I 可以降低到任何所需的电压、但我需要支持26V (25.9V)锂聚合物电池的充电电路。 如果可能、您能否建议任何设计、至少提供可用的充电 IC。 到目前为止、我们使用 BQ24735RGR 来支持14.8V 电池。 但这不支持25.9V 电池、我们需要为电路板添加更高的电压。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Namitha、

    对于线性充电、您可以使用 BQ24450。  如果您可以自定义输入电压以跟踪电池电压、从而使充电器的输入电压与输出电压比率保持恒定、则此线性选项的效率可与开关充电器一样高。

    对于基于开关降压转换器的选项、可选择 BQ24610、能够提供高达28V 的输入电压。

    此致、

    Jeff