This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24620:关于与 BQ24620对应的电池

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24620, BQ24600, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951096/bq24620-about-the-battery-corresponding-to-bq24620

器件型号:bq24620
主题中讨论的其他器件: bq24600BQ24610

尊敬的 TI 团队

我对 BQ24620有疑问。
我们的客户希望在以下示例中的条件下使用锂离子电池、而不是使用具有 BQ24620的 LiFePO4电池。
示例:锂离子电池3节(4.2V x 3 = 12.6V)而不是磷酸铁锂电池4节(3.2V x 4 = 12.8V)

是否可以如上所述使用它?
(我们的客户也在考虑将 BQ24600用于锂离子电池、但我认为它也可以与 BQ24620配合使用。)

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

     使用该器件时需要考虑的问题是内置的 VLOWV 阈值、该阈值是从预充电区到快速充电的电池电压转换点。 与锂离子电池安全充电所需的阈值相比、阈值设置得非常低。 我建议使用 BQ24610或 BQ24600进行锂离子充电。