This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025A:重叠时间为600ns 的电阻器值

Guru**** 2529280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939522/lm5025a-resistor-value-for-overlap-time-600ns

器件型号:LM5025A

团队、

我的客户希望使用600ns 的重叠时间。 数据表提供了下图、但并未涵盖此区域。

是否可以使用600ns 的重叠时间?
图5的曲线能否线性扩展至600ns (大约为220kOhm)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从理论上讲、这是可以的、但220k 欧姆可能会引入对灰尘或残留焊剂也很敏感的噪声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢洪!