This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568230:在哪里可以找到 CAD 文件?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950781/tps568230-where-can-i-find-the-cad-files

器件型号:TPS568230

大家好、

我的客户正在寻找 CAD 文件。 它们今天不在产品页面上。

您能帮我分享吗? 它们还需要占用空间尺寸。

谢谢、

Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    对于用于设计的 CAD 符号、我需要检查它、并将在星期一向您提供反馈。

    我上传了数据表、将封装尺寸作为附加文件。 由于系统的一些技术错误、TI.com 上的当前数据表中的封装尺寸信息消失。 我们最近已经反映了这一点,不久将予以解决。

    此致、

    Andrew

    e2e.ti.com/.../tps568230.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我已检查、我们只有用于 Altium Designer 的 TPS568230的 CAD 符号。 如果可以满足客户的要求、我们可以将其发送给您。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    是的。 请通过电子邮件或通过此论坛向我发送 CAD 符号。

    谢谢、

    赖凯文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我在附件中上传了 CAD 符号。

    此致、

    Andrew  

    e2e.ti.com/.../TPS568230_5F00_AltiumDesigner.zip