This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCB 热量计算器软件

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A88, LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944442/about-pcb-thermal-calculator-software

主题中讨论的其他器件:TPS7A88LM61460

在 PCB 热量计算器软件图中、什么意思是"最小热 PCB "和"增强型热 PCB "?  

您能否举几个例子来说明这些 PCB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    感谢您的联系。

    您能否澄清一下您所指的热量计算器软件? 该文件指的是哪个驱动器 IC?

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是:   

    www.ti.com/.../pcb-thermal-calculator.html

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    下面是最小和增强型热 PCB 定义。  

    增强散热= 1oz 铜的单个散热平面
    最小热性能= 1/2盎司铜的单个散热平面

    如需了解更多相关信息、请参阅以下应用手册-"对模拟组件使用热计算工具"  https://www.ti.com/lit/an/slua566a/slua566a.pdf

    此致、

    Srikanth Pam

    在线设计工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您提供信息。 我必须对 TPS7A88 (WQFN-20)和 LM61460 ( VQFN-HR -14)进行热计算、但在 PCB 热量计算器软件器件列表中找不到这些封装。  你能提供帮助吗?

    www.ti.com/.../pcb-thermal-calculator.html   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我可以确认 PCB 热量计算器软件中没有这些器件。 您可以查看数据表和 EVM 以查找热系数值、从而帮助进行近似热计算。  

    如果您需要进一步的帮助、您能否为每个器件启动单独的线程、以便将其路由至能够为您提供更多信息的合适的产品支持团队。

    此致、

    Srikanth Pam

    在线设计工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢