This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56428:电源正常引脚电阻器值计算

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951277/tps56428-power-good-pin-resistor-value-calculation

器件型号:TPS56428

大家好、我们如何计算用于将 PGOOD 引脚上拉至3.0V 的电阻器值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    最小尺寸应满足以下公式。

    导通电阻/(Rup+Ron)<Vlow/Vpullup

    Ron 是一个开漏 FET Rdson,Rup 是上拉电阻器,Vlow 是指定的逻辑低电压,Vpullup 是输出上拉电压。

    我们可以假设最大 Ron~250ohm、Vlow~0.5V、Vpullup~3V,以使电阻器大于12.5Kohm。

    考虑到噪声、建议将20k~100k Ω 的上拉电阻器连接到此上拉电压、并在此处提供一些缓冲器。

    BRS、

    年轻