This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610DRZR 建议电容范围

Guru**** 2587275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949542/bq28z610-bq28z610drzr-recommended-capacitance-range

器件型号:BQ28Z610

尊敬的

   在图片中显示为红色标识的规格中未找到建议的容量范围。   是否有建议的电容范围?请提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CS:

    圈出的电容器是可选的、用于额外的噪声滤波、如果使用的话、应该为0.1uF。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    那么、您的建议是0.1uF、对吧?

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    只需确认它是否应该达到0.1 μ F、而不是其他的吗?

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    建议您遵循数据表并使用0.1uF。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    如果我必须更改它该怎么办? 如果使用0.1uF、则无法接受数据、如果使用100pF、则会更好。

    是否有风险?

    非常感谢、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    我们不知道是否会发生损坏。 如果您使用0.1uF 电容、我们不能保证或故意超出这些范围的任何东西。

    最棒的