This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:10kohm 将影响 BQ24297芯片的功能

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951031/bq24297-10kohm-will-effect-the-function-of-bq24297-chip

器件型号:BQ24297

您好!

图中存在10kohm 将影响芯片的充电功能。 当焊接一个10千欧电阻器时、它将影响芯片的充电并且充电无法完成。 当移除10千欧电阻器时、芯片的充电功能正常。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VTS/VREGN 决定充电状态。 要启动充电周期、电池温度必须处于 VLTF 至 VHTF 阈值范围内。 在充电周期期间、电池温度必须处于 VLTF 至 VTCO 阈值范围内、否则器件会暂停充电并等待电池温度处于 VLTF 至 VHTF 范围内。 有关详细信息、请参阅 d/s 上的9.3.3.3热敏电阻鉴定和冷/热热热敏电阻比较器规格。

    谢谢、

    宁。