This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流转换器稳定性

Guru**** 2814805 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36006, LMR14006, LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943716/dc-dc-converter-stability

主题中讨论的其他器件:LMR36006LMR14006LM2596

嗨!

我是一篇文章 https://www.ti.com/lit/an/slyt777/slyt777.pdf?ts=1597909097823 ( 图10)中提到的植入式设计。

我在所需的电压和电流范围内遇到稳定性问题。 我使用 LMR14006Y 器件尝试了该设计、但运气不好-在某些输出值下、设计不稳定。

我的目标是实现具有可编程3-20V 输出的降压转换器、电流大约为50 - 300mA。 我不确定如何计算或测量整个负载和电压范围内的稳定性。 如果有开箱即用的设计、那就很好了。 此时输出端的纹波无关紧要、因为我可以在之后(我想)对其进行滤波。

很抱歉、重新发布、我不确定如何继续旧线程。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      该器件的输入电压范围是多少? 您是在 LMR14006Y EVM 上尝试还是使用仿真进行此操作?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gerold!

    输入为24V、我将在定制板上尝试使用该电压。  

    如果这部分不可能、请告诉我。 我可以自由选择另一个转换器。 即使是低频开关也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      要使转换器在宽输出电压范围内工作非常困难。 使用 WEBENCH 工具、我可以选择 LMR36006 -但该设计需要使用 CFF (前馈电容器)来实现低输出电压。 您的应用需要满足此要求的是什么? 在正常应用中、通常需要通过几百毫伏的电压调节输出电压、以便根据处理器要求进行升压或降压。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的,我已经意识到它具有挑战性  

    前馈电容器- LMR14006数据表中没有提到过、它是否有帮助?

    我的应用是具有固定输出值(最高为0.3A)的稳定电流源、适用于各种负载。 我使用可编程直流电压 来降低电路板上的功耗、具体取决于负载。

    此外、我还尝试了基于 LM2596的简单模块的相同方法-具有较大的纹波(高达100mV)、但转换器似乎在4-20V/0.3A 输出上保持稳定。

    也许我应该尝试在电感器和电容器上使用巨大的值吗? 还有其他建议吗? 同样、我不是只使用 LMR14006、而是希望使用类似的转换器(最大值为0.6 - 1A)、因为我不需要大电流、也不想使用高频开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    请在最大输出功率和最小输入电压要求条件下、与 VOUT Max 的 WEBENCH 设计竞争、其他输出电压应保持稳定。  希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!