This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:在正确模式下无法正常工作

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950403/bq25710-not-work-in-the-correct-mode

器件型号:BQ25710

输入电压:20V

输出电压:13.2V

我认为 BQ25710应该 在降压模式下运行、但它在降压/升压模式下运行。

起初、输入电压为5V、但当电压高达20V 时、充电器应将运行模式从降压/升压模式更改为降压模式。

是否有任何方法可以调整 工作模式?


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      BQ25710可在两种模式之间实现无缝转换。 在输入电压为20V、输出电压为13.2V 的情况下、您应该观察 SW1开关以及 HIDRV1 AD LODRV1、而 HIDRV2始终处于打开状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      这是一个笔记本电脑应用。 使用电池、当输入电压从5V 变为20V 时、它可以从降压-升压模式切换到降压模式。

    但是、如果没有电池 、当输入电压从5V 变为20V 时、它仍然在降压/升压模式下工作。 SW1和 SW2都在切换。

    PS:使用和不使用电池时、充电器输出电压均设置为13.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的充电电流是多少? 在空载或轻负载条件下、该器件可在 SW1和 SW2开关条件下运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有电池、 充电电流将 设置为0A、但系统电流约为2A。 它仍在降压-引导模式下工作。

    轻负载时、该器件可在 SW1和 SW2开关条件下运行。 --------  什么是轻负载电流、小于1A 或其他?

    轻负载时、该器件可在 SW1和 SW2开关条件下运行。 我认为这可能会影响充电器的效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在数据表中有许多效率曲线。 您能否为您的特定测试条件提供波形?