This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:有关 TPS611781的一些问题以及查看原理图的请求

Guru**** 2520930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948767/tps61178-some-questions-of-tps611781-and-request-of-review-schematics

器件型号:TPS61178

你(们)好

我的客户正在使用 TPS611781RNWR。

他是通过参考 webench 来设计电路的。

但是、在测试过程中发现了一些问题。

输入:3V-4.2V

输出:5A 时为5.7V

当 Ccomp 在空载时为1nF 时 、输出电流增加至400mA。 并 产生电感器嗡嗡声。

我有一些问题

我想知道 Ccomp 引脚的详细用法。

2.当该器件使用时、如何降低电感器嗡嗡声噪声。

3. 是否可以在不将外部时钟连接到 FREQ/SYNC 引脚的情况下使用 TPS611781产品?

最后、

请查看原理图。

谢谢、

此致、

Robin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    您是否可以将 Vin、Vout、SW 的波形与电感的电流共享得更好?  

    对于您的问题:

    我想知道 Ccomp 引脚的详细用法。

    [MQ]简而言之、您很难在数据表中检查环路补偿。  

    2.当该器件使用时、如何降低电感器嗡嗡声噪声。

    [MQ]我想检查它的根本原因。 这可能是由环路稳定或某些保护功能(如 UVLO)引起的

    3. 是否可以在不将外部时钟连接到 FREQ/SYNC 引脚的情况下使用 TPS611781产品?

    [MQ]可以使用适当的电阻来连接它。 详细信息见数据表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的回复。

    我问他波形。

    plz 等待回复。

    谢谢、

    此致、

    Robin