This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:I2C 问题

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944197/bq25895-i2c-issue

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: BQ25892

你(们)好

我想问一下 BQ25895中的 I2C,

作为附加文件,我可以通过 I2C 与 BQ25892进行通信,  

我可以读取 REG0B (充电 STAT) 、REG11 (Vbus 电压)

但我无法读取 Vbat (reg 0E) 和 VSYS (reg 0F)

始终有 反馈0xFF


请帮助

thankse2e.ti.com/.../BQ25895_2D00_Reg_5F00_i2C_5F00_test200925.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、

    请查看 BQ2589x 常见问题 解答 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/874557 、了解是否应用了 ADC 案例。 请断开任何负载、并 检查 IC 附近的电池电压。 测量是否在 EVM 上完成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    它在我的 PCBA 上进行测量

    当我检查 Vbat 和 Vsys 时,没有任何负载。

    ///--------------------

    SCL:2.2K 上拉至3.3V

    SDA:2.2K 上拉至3.3V

    INT: 10K 上拉至3.3V

    STAT:10k 上拉至 VSYS

    /CE: 10K 拉低至 GND

    ILIM:270 Ω 至 GND

    TS: REGN--- 10k 欧姆--- TS ---- 10k Ω--GND

    DSEL:悬空

    VBUS:1uF

    PMID:20uF

    VBAT:10uF

    软件:2.2 μ H

    BTST:47nF

    REGN:4.7uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试:

    电池电压: 4.1V

    REGN: 2mV

    VBTST:3.77V

    VPMID:3.68V

    Vstat:3.73V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够读取 REG10 (VTS)、REG11 (VVBUS)和 REG12 (IBAT)? 能否为您的测试提供所有 BQ25895寄存器值?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    REG10.

    REG11.

    REG12.

    全部返回0x00

    e2e.ti.com/.../BQ25895_2D00_Reg_5F00_test_5F00_0930.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    感谢您的帮助,我得到了答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    我得到了答案、感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴您的问题得到了解答。

    谢谢、

    宁。