This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:Rimon 最小值

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951341/tps25982-rimon-minimum-value

器件型号:TPS25982
主题中讨论的其他器件:INA3221

大家好、

 我们是否有 TPS259824 Rimon 的最低限制?

我的客户希望使用 INA3221来检测 Rimon 电压、但 INA3221输入电压非常小、-163mV~+163mV。

如果客户使用 Rimon=163mV*80%/246=530ohm,它可以吗?

此致、

米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    是的、您可以使用 Rimon = 530欧姆。 最大 Rimon 值有限制、但对最小 Rimon 值没有限制。  

    根据计算结果、您似乎只考虑了1A 的负载电流。 这是系统中可能的最大负载电流吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    很抱歉、我忘记在之前的计算中考虑负载电流。 计算结果应为 Rimon=163mV*80%/(246*负载电流)。

    感谢您指出!