This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:在使用 BQ25703A 进行 LED 消隐时,您能给我如何指示充电状态的建议吗?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950689/bq25703a-can-you-advice-me-about-how-to-indicate-charging-status-when-using-bq25703a-to-led-blanking

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQ24610

在使用 BQ25703A 进行 LED 消隐时、您能给我提供如何指示充电状态的建议吗?

我们使用电池充电器 IC BQ25703A 为电池7000mA (18650类型:3500mA *2ea)充电1节电池。  并且根据电池电压、充电电压将从3.2V 以上开始至4.2V。

因此、最终、我们必须用 充电状态指示客户的轻松状态、如消隐(正常充电模式)或照明(已完成充电)。

BQ25703A 具有 chrge_ok 信号引脚,但我只想知道如何处理此引脚以实现 LED 基极-发射极电压的开关,从而指示充电模式或充电完成状态。

这是正确的方法吗? 或者,如果有其它方法,它是通过 LED 照明指示当前充电状态?  

了解充电状态对客户而言非常重要。 请! 请帮帮我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    CHRGOK 是一个开漏高电平有效指示器、用于通知系统正常电源已连接到充电器输入。 要显示充电完成状态、您可能需要一个嵌入式控制器(EC)来读取电池电压和电流信息、停止充电并发出"充电完成"信号。  

    或者、您也可以使用 BQ24610等独立充电器。